Aggiunta di client wireless alla rete
Dopo aver assegnato un nome alla rete della classe e aver configurato i punti di accesso, è necessario associare i client wireless alla rete. Il modo in cui completare questo processo dipende dalla disponibilità di docking station che permettono di operare con più palmari e client wireless contemporaneamente.
• | Se si possiede una docking station, collegare le schede ai palmari e quindi inserire i palmari in una docking station che sia collegata al computer. |
• | Se non si dispone di una docking station, collegare le schede wireless ai palmari. |
1. | Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare i palmari alle rispettive schede wireless e/o alle docking station, quindi fare clic su Avanti. |
Si visualizza la finestra di dialogo Aggiunta client wireless alla rete della classe.
Il punto di accesso trova i client disponibili e li elenca nella casella Client disponibili. Il punto di accesso può impiegare fino a sei minuti per trovare tutti i client disponibili. Controllare il numero di client disponibili per assicurarsi che tutti i client siano elencati.
2. | Seguire i passaggi a, b e c su tutti i palmari TI-Nspire™ che non sono inseriti in una docking station. |
a) | Accendere ogni palmare. |
b) | Nello schermo principale del palmare, selezionare Impostazioni > Rete. Il palmare elenca le reti disponibili che sono entro la portata. |
c) | Selezionare il nome assegnato alla rete della classe e fare clic su Connetti. |
3. | Nella schermata Aggiungi client wireless alla rete della classe, selezionare i client wireless da aggiungere. |
• | Per aggiungere tutti i client disponibili, fare clic su Aggiungi tutti. |
• | Per aggiungere client specifici, selezionare un ID client alla volta e quindi fare clic su Aggiungi. |
Importante! I client non fanno parte della rete della classe fino al completamento del passaggio per aggiungerli.
4. | Fare clic su Avanti per associare i client wireless alla rete della classe. |
Il software associa i client wireless collegati alla rete della classe. Quando il processo è completo, si apre la finestra di dialogo Installazione completata.
5. | Selezionare Backup della rete della classe per salvare una copia della configurazione della rete della classe. |
Le informazioni di rete salvate includono l'elenco di ID client wireless, il nome della rete e il canale e il paese selezionati sul punto di accesso.
Il salvataggio di una rete consente di ricaricare la configurazione in un secondo tempo utilizzando Gestione reti. Per impostazione predefinita, il file viene salvato nella cartella Documenti/TI-Nspire/Navigator Network.
Per terminare senza salvare una copia di backup, selezionare Salta il backup.
6. | Fare clic su Fine per completare l'installazione. |
Nota:è possibile aggiungere più schede wireless alla rete della classe in un secondo tempo utilizzando Gestione reti.